我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]GV3A01等断路器辅助触点替换?
问题描述:
GV3A01等断路器辅助触点替换?

所属产品线:
进口TeSys Deca GV3电动机断路器

解决方法:

GV3A01至09的辅助触点停产无替换,这个辅助触点是配GV3ME系列断路器的,但GV3ME系列断路器已停产,用GV3P系列功能替换,辅助触点按GV3P样本选配。但GV3ME与GV3P系列电流范围不同,所以需要确认电机额定电流。