我们今天能为您提供什么帮助?

GVAS025分励脱扣可以接交流24V,50HZ电压,若接直流24V电压是否可以使用?

问题描述:
GVAS025分励脱扣电压介绍

所属产品线:
国产TeSys Deca GV2电动机断路器; 进口TeSys Deca GV2电动机断路器

解决方法:

可以的,若GVAS025分励脱扣端子C1和C2接直流24V电压时,最大5秒接通,C1和C2断开5分钟后才可以重新接通。见下图红色标识部分