我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
外壳GV2MC02是否抗紫外线?
问题描述:
外壳GV2MC02可以抗紫外线,但没有经过测试

所属产品线:
国产TeSys Deca GV2电动机断路器; 进口TeSys Deca GV2电动机断路器

解决方法:

GV2MC02的外壳由聚碳酸酯Lexan 940制成,聚碳酸酯Lexan 940UL746C分类至F1级。等级F1的说明是材料已满足紫外线和水浸要求。根据这一信息,我们可以得出结论,该产品适合于外部使用。

但是,根据产品专家的说法,该产品从未进行过抗紫外线相关测试。