我们今天能为您提供什么帮助?

GV2MP**外壳的防护等级是多少?

问题描述:
GV2MP**外壳的防护等级

所属产品线:
国产TeSys Deca GV2电动机断路器; 进口TeSys Deca GV2电动机断路器

解决方法:

防护等级IP**的解释:第一个*代表防尘的等级,第二个*代表防水等级。GV2MP01、GV2MP02外壳的防护等级是IP41;GV2MP03、GV2MP04外壳的防护等级是IP55。