GV断路器的欠压脱扣模块GVAX**5怎么接线?
问题描述:
GV断路器的欠压脱扣模块GVAX**5怎么接线?所属产品线:
国产TeSys Deca GV2电动机断路器; 进口TeSys Deca GV2电动机断路器解决方法:
GVAX**5是是用于危险设备的欠压脱扣模块(符合INRS),只能安装在GV2ME断路器的右侧,模块上有4个端子:D1/D2,E1/E2。接线图如下:
如图所示,端子D1和D2需要接到主回路的其中两相上,用于监控主回路是否有欠压故障。端子E1和E2可以接入外部信号,在不需要外部信号的时候,可以将E1和E2短接。如果需要接入外部信号控制,在断路器运行期间,E1和E2需要保持闭合状态,断开E1和E2可以使断路器跳闸。
是否有帮助?