我们今天能为您提供什么帮助?

GV2ME系列热磁断路器可以频繁分断电机吗?

问题描述:
GV2ME系列热磁断路器是否可以频繁分断电机

所属产品线:
国产TeSys Deca GV2电动机断路器

解决方法:

GV2ME系列热磁断路器有短路和热过载保护功能,主要是保护功能的设备,不是频繁分断的设备,负载级别 (最大操作速率)是25C.O./h,(C.O.的含义是闭合/断开,h是每小时),即每小时最大操作速率是25次,额定负载是不间断负载,不适合频繁分断电机使用。如果频繁分断电机,建议用接触器来实现,具体接触器的操作频率,参考接触器的选型样本数据。