我们今天能为您提供什么帮助?

GZ1N电动机断路器海拔降容系数是多少?

问题描述:
GZ1N电动机断路器海拔降容系数是多少?

所属产品线:
EasyPact D3N电动机断路器

解决方法:

GZ1N电动机断路器在海拔超过2000米时,需要降容使用。不同海拔高度的降容系数如下表所示:

Ue Ie
2000 m 1 1
2500 m 0.9 0.92
3000 m 0.8 0.90
3500 m 0.7 0.88
4000 m 0.6 0.86

Ue为额定工作电压,Ie为额定工作电流。