我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]LRE48*N热继电器如何设置电流值?
问题描述:
LRE48*N热继电器如何设置电流值?

所属产品线:
EasyPact TVS 热过载继电器

解决方法:

热继LRE48*N(*=0~9)是将电流经内部互感器转换为较小的电流后由本体上的LRE08A来实现检测和保护(见下图绿框部分)。

LRE48*N热继上的电流设定旋钮的范围标识是2.5~4,它与实际设定电流的对应关系可以如下表格,其中Is(黄框部分)为设定值,In(红框部分)为电机电流。

例如:使用LRE480N时,如果电机的额定电流是61A,只要在热继上把电流设置旋钮设定为3就可以了。