如何通过ION Setup查看ION表中的ION Module还有多少可用?
问题描述:
如何通过ION Setup查看ION表中的ION Module还有多少可用?所属产品线:
高端电能质量测量仪表; 高端关口电能表原因:
ION Module 的数量有限,在应用过程中可通过此方法查看可用的Module数量解决方法:
1)用ION Setup 连接所需查看的ION 表计(查看ION Setup 用户手册 );
2)进入ION Setup 高级配置模式(查看ION Setup 用户手册 );
3)鼠标左键单击选中需要查看的Module;
4)将鼠标放到已经高亮显示的Module上就可以显示此Module的使用情况。

是否有帮助?