我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
如何用IONsetup软件升级ION仪表上的固件?
问题描述:
如何用IONsetup软件升级ION仪表上的固件?

所属产品线:
电能管理; 高端电能质量测量仪表; ION Setup 3.0

解决方法:

以下是如何通过IONsetup软件升级ION仪表上的固件的说明:

1. 将ION仪表与PC上的IONsetup软件连接。

2. 从屏幕的右窗格打开安装助手。保存现有模板,点击模板>保存;在“保存到PC”选项卡上。

3. 要升级固件,请单击模板部分的“固件升级”选项卡,然后单击“升级”。

4. 选择固件升级文件并单击next以升级仪表上的固件。

5. 在固件升级过程中,会提示用户选择要加载到仪表上的模板。此时,用户可以选择已经保存的模板文件,或者将相应的工厂默认模板上传到固件版本。