我们今天能为您提供什么帮助?

NSX断路器Mic5或6系列控制单元液晶屏如何点亮?

问题描述:
NSX断路器Mic5或6系列控制单元液晶屏如何点亮?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

Micrologic 5和 6 脱扣单元的保护功能和测量功能使用的是流经内部电流互感器 (CT) 的电流。

负载电流超过额定电流 In的 20% 时,内部电流供电为Micrologic 脱扣单元的全部功能提供电源。其中包括:

Micrologic显示屏和 LED

维护和诊断功能

为了在负载低于额定电流 In的 20% 时向 Micrologic 5 或 6 脱扣单元提供电源,并维持 Micrologic 脱扣单元的全部功能,可以使用以下其中一种可选电源:

永久连接到 Micrologic脱扣单元的外部 24 Vdc 电源

临时连接到 Micrologic脱扣单元上的测试端口的电源:口袋电池

PC(藉由 USB维护接口)