我们今天能为您提供什么帮助?

用于抽屉柜或固定间隔柜,怎么选择NSX的安装方式?

问题描述:
用于抽屉柜,固定间隔柜,固定柜等,NSX塑壳的安装方式如何选择

所属产品线:
塑壳断路器; Compact NSX

解决方法:

无论Blokset品牌柜还是国产柜(如GGD/MNS/GCS/GCK等),低压开关柜按结构可分为固定柜、抽屉柜、固定间隔柜。NSX的安装方式有固定式、插入式、抽出式。每种柜型匹配塑壳断路器的安装方式也不同。

固定柜 NSX 固定式/插入式/抽出式均可,其中固定式最常见
抽屉柜 NSX 固定式
固定间隔柜 NSX 插入式