NSX Vigi漏电保护模块的抗干扰性能是怎样的?
问题描述:
NSX Vigi漏电保护模块的抗干扰性能是怎样的?所属产品线:
Compact NSX解决方法:
Vigi 漏电保护模块
遵循标准
IEC 60947-2,附录B
IEC 60255-4和IEC 60801-2~5,具有抗瞬时过电压,雷电,操作过电压,静电放电,射频干扰的能力。
IEC 60755,A级,直流分量的抗干扰能力为6mA。
基于VDE 664标准,可在温度低至-25˚C的情况下运行。
是否有帮助?


Vigi 漏电保护模块
遵循标准
IEC 60947-2,附录B
IEC 60255-4和IEC 60801-2~5,具有抗瞬时过电压,雷电,操作过电压,静电放电,射频干扰的能力。
IEC 60755,A级,直流分量的抗干扰能力为6mA。
基于VDE 664标准,可在温度低至-25˚C的情况下运行。
是否有帮助?