我们今天能为您提供什么帮助?

可选的NSX接线最长是3m,如果还不够长能加长吗?最多能做多长?

问题描述:
可选的NSX接线最长是3m,如果还不够长能加长吗?最多能做多长?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

还可以加长,通过RJ45 母/母连接器或重新自制一根接线,长度最多不超过5m



附件
Capture 6_20191209162805.PNG
Capture 5_20191209162946.PNG