我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
NSX100-630断路器带延伸旋转手柄后,当柜门打开手柄与延伸杆分离时,断路器能否锁定?
问题描述:
常规NSX100-630断路器带延伸旋转手柄后,当柜门打开时,断路器能否像NSX100m/NSX160m一样进行锁定?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

常规NSX100-630断路器带延伸旋转手柄后,当柜门打开手柄与延伸杆分离时,断路器无法像NSX100m/160m一样,通过挂锁锁定,无相关的挂锁机构,但可以通过面罩上加钥匙锁锁定。