我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
NSX100m/160m是否搭载了Reflex能量脱扣系统?
问题描述:
NSX100m/160m是否搭载了Reflex能量脱扣系统?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

Compact NSX 100m/160m和NSX100-630设备都搭载了独有的reflex能量脱扣系统。该系统可分断极高的故障电流:该设备由短路在分断单元中产生的压力直接驱动的“活塞”完成机械脱扣。对于大短路电流,该系统提供较快分断,因此实现选择性保护。

Reflex能量脱扣技术是施耐德电气的专利技术。