我们今天能为您提供什么帮助?

NSX塑壳断路器怎么通过维护测试模块实现故障脱扣测试?

问题描述:
NSX 维护测试模块

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

有2种测试方法:

1.连接NSX断路器和维护测试模块,在维护测试模块上有实体测试按钮,通过按钮来测试断路器;     如图1。

2.连接NSX断路器和维护测试模块,再将维护测试模块通过Bluetooth或者USB连接到PC,通过PC端LTU软件来测试断路器;如图2、3。