我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
NSX塑壳断路器的电气附件安装后是否会增加本体的外形尺寸?
问题描述:
NSX塑壳断路器的电气附件安装后是否会增加本体的外形尺寸?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

NSX100~630(除NSX100m/160m外)的电气附件,触点如OF、SDE等,线圈如MX、MN等,是安装在断路器本体内部,不会增加其外形尺寸。

NSX100m/160m的电气附件(除SDx外),均安装在断路器本体内部,不会增加其外形尺寸。

NSX100m/160m的SDx是安装在断路器本体右侧,增加18mm宽度尺寸(见下图)。