我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
NSX MIC7.2E,MIC7.3E漏电脱扣版本可以在使断路器不脱扣的情况测试漏电保护功能是否在正常工作吗?
问题描述:
NSX MIC7.2E,MIC7.3E漏电脱扣版本可以在使断路器不脱扣的情况测试漏电保护功能是否在正常工作吗?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

可以,在 MIC 7.2E,MIC7.3E漏电脱扣与MIC 7.2E-AL,MIC7.3E-AL的漏电只报警不脱扣的版本上,可以在不使断路器脱扣的情况下,使用键盘测试漏电脱扣与漏电只报警不脱扣功能是否在正常工作。并且可以在 用于锁定/解锁保护设置的微动开关 已锁定 或已解锁 的情况下执行接地漏电功能测试。 操作步骤如下图: