我们今天能为您提供什么帮助?

NSX断路器电动操作机构操作电压250vDC可不可以用于220vDC下?

问题描述:
NSX断路器电动操作机构操作电压250vDC可不可以用于220vDC下?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

NSX断路器电动操作机构操作电压250vDC可以用于220vDC下。根据GB 14048.2 -2008  7.2.1.1.5规定 NSX电动操作机构的控制电压工作范围是在85%~110%Un之间。