我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
NSX Micrologic 4.1脱扣单元的断路器安装SDx可以提供哪些报警和故障信号?
问题描述:
NSX Micrologic 4.1脱扣单元的断路器安装SDx可以提供哪些报警和故障信号?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

NSX Micrologic 4.1脱扣单元的断路器安装SDx可以提供下列报警和故障信号:

1、过载报警(I>105%Ir;

2、过载脱扣指示;

3、漏电报警(IΔn>80%阈值);

4、漏电脱扣指示。