NSX ELCB集成漏电保护电子脱扣器MIC4,MIC7在做介电试验前需要注意哪些问题?如何操作?
问题描述:
NSX ELCB集成漏电保护电子脱扣器MIC4,MIC7在做介电试验前需要注意哪些问题?如何操作?所属产品线:
Compact NSX解决方法:
注意:开展介电测试前,必须切断电源。另外需要注意的是对于MIC4.1脱扣单元的介电开关需要将下接线端子电源连接盖取下才能看到。 具体步骤如下,这些步骤同样适用于 Micrologic 7 脱扣单元:
是否有帮助?


注意:开展介电测试前,必须切断电源。另外需要注意的是对于MIC4.1脱扣单元的介电开关需要将下接线端子电源连接盖取下才能看到。 具体步骤如下,这些步骤同样适用于 Micrologic 7 脱扣单元:
是否有帮助?