IHP+1c和IHP+2c的‘’Ext INPUT‘’各设置项代表什么含义?
问题描述:
IHP+1c和IHP+2c的‘’Ext INPUT‘’各设置项代表什么含义?所属产品线:
IH, IHP, ITA 时间管理及照明控制元件解决方法:
IHP+1c和IHP+2c的"Ext INPUT"各设置项含义如下:
1. NOT ACTIVE: 不激活,不起作用;
2. BUTTON: OVERRIDE, 越控,接收命令后一直on,直到再次接到命令后OFF,转入自动;
TIMER,计时器,计时结束后 转入auto;
3.SWITCH: ON, 接收命令后一直ON,命令没有后自动;
OFF,接收命令后一直OFF,命令没有后自动;
ENABLE,接收命令后,正常工作 auto;无命令,则一直OFF。
是否有帮助?