我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
新款IC2000(CCT15285/CCT15369)的工作原理是什么样的?
问题描述:
新款IC2000(CCT15285/CCT15369)的工作原理是什么样的?

所属产品线:
IC 照明控制元件

解决方法:

当IC2000探测到的亮度低于设定亮度,延迟20s闭合触点;当IC2000探测到的亮度高于设定亮度,延迟80s断开触点。