我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
光敏开关CCT15369可以接LED灯吗?如果可以接有什么要求?
问题描述:
光敏开关CCT15369可以接LED灯的要求。

所属产品线:
IC 照明控制元件

解决方法:

光敏开关CCT15369可以接LED灯,要求如下:

如果单个LED灯功率小于2W,可以并接的LED灯总功率为30W;如果单个LED灯功率大于2W,可以并接的LED灯总功率为200W。