变频器设置电机参数和自整定的目的是什么?
问题描述:
变频器设置电机参数和自整定的目的介绍所属产品线:
变频器与软起动器解决方法:
变频器带动电机运行,根据电机的性能参数来做相应的保护,电机的额定功率,额定电流,额定频率,额定电压,额定转速及电机热保护电流需要设置到变频器中去。
变频器自整定目的:转子磁场定向的矢量控制系统的性能受电机参数影响很大,如果电机参数不准确就不能获得优良的性能,在运行过程当中容易报故障,影响变频器,电机负载及现场生产。因此使用正确的电机参数和进行参数的辨识(自整定)是应用矢量控制的基础和不可缺少的工作。因此做电机自整定需要以下条件:
1. 要正确输入电机铭牌数据到变频器。
2.自整定时电机要求是冷态,即电机在自整定前温度与环境温度相同,没有温升。
3.停车命令没有激活,包括面板的Stop 键,三线控制的逻辑输入LI1。如果停车设置中自由停车功能和快速停车功能已分配给一个逻辑输入端子 ,这些端子要置为1(即接通24 伏-源型接线)。
4.变频器自整定时一定要接电动机,并且电动机功率不能过小(功率在变频器电机功率参数的设置范围内)。
5.如果变频器输出侧接有接触器,在做自整定之前,一定要将接触器吸合。
是否有帮助?