变频器附件无源滤波器上的常闭触点的作用?
问题描述:
无源滤波器上的常闭触点的作用所属产品线:
ATV御程系列变频器解决方法:
无源滤波器上的常闭触点在无源滤波器温度过高时动作,通常与变频器的外部故障配合使用。
例如:将A与变频器上的LI4接上,将【外部故障】设置为LI4,【外部故障配置】设置为LO,
那么当无源滤波器温度过高时,常闭触点断开,LI4状态由1变为0,触发外部故障,可使变频器停机。
备注:ATV600/900系列变频器的设置方式将【外部错误分配】设置为DI*低电平即可。
是否有帮助?