我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630、ATV930变频器无法启动是什么原因?

问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器无法启动是什么原因?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

变频器启动需要2个条件:启动命令和频率给定。ATV630,ATV930出厂默认端子DI1和24V接通运行,模拟量AI1 0-10V电压调节频率。

首先确认变频器状态是否正常,ATV630,ATV930待机状态显示RDY(变频器状态在面板左上角查看);如果显示STO,需要检查端子STOA,STOB与24V的接线;如果变频器面板左侧带感叹号三角符号旁的指示灯红色常亮,说明变频器处在故障状态,需要根据手册确认确认故障原因并在排除故障后复位。

如果给了启动信号还显示RDY,需要检查启动信号和拨码开关的位置(ATV630拨码开关在控制端子10V和24V的正下方,ATV930拨码开关在控制端子DQ-的右侧),启动信号接DI1和24V拨码开关应该拨到SRC的位置;如果给了启动信号后显示0.0,说明已经启动,没有频率给定,在不需要经常调速的应用场合可以将低速频率设置为自己需要的运行频率。

ATV630,ATV930如果是端子启动,通信给定频率,需要通信先给定频率,再通过端子启动,如果通信没有给定频率,端子直接给启动信号,变频器也是不启动的。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。