我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV930变频器如何通过通讯控制实现点动功能?
问题描述:
ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器如何通过通讯控制实现点动功能?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

参数“控制方式”设置为“组合通道”或者“隔离通道”时,参数“寸动分配”只能选择DI数字输入端子,无法选择通信控制字的某一位。

要通过通信控制字实现点动功能,可以将控制方式设置为“I/O模式”,然后在参数“寸动分配”中选择通信控制字的某一位来激活点动功能。

以上内容同样适用于御程系列ATV900的其它子系列变频器。