ATV630、ATV930变频器附加通讯卡的标签(例如:VW3A3608自带的贴纸)怎么使用?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器附加通讯卡的标签(例如:VW3A3608自带的贴纸)怎么使用?所属产品线:
ATV御程系列变频器解决方法:
ATV630、ATV930变频器可替换的通讯标签见下图1和图2:

(图1)

(图2)
下面以ATV630变频器替换CANopen通讯卡VW3A3608的标签为例介绍如何替换标签。
ATV630变频器本体上的标签如下图3所示:

(图3)
用下图4中红框中的黑色标签贴到绿框的位置(即图3上红框NET位置)。

(图4)
则图3里原先NET的1指示灯(7)对应RUN,2指示灯(8)对应ERR,3(9)和4(10)指示灯没有使用,所以标注-----。
以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?