ATV630、ATV930变频器的ASF黄色LED灯亮是什么原因?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器的ASF黄色LED灯亮是什么原因?所属产品线:
ATV御程系列变频器解决方法:
ASF LED指示已激活安全功能。 LED在不同事件中的状态如下:

SAFF可能的原因:
超过STOA和STOB接线信号之间的延迟> 1秒,内部硬件检测到错误。
处理办法:
检查数字输入STOA和STOB的接线。
以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?