我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]ATV610、ATV340、ATV630、ATV930多段速设置具体操作步骤?

问题描述:
ATV610、ATV340、ATV630、ATV930多段速设置具体操作步骤?

所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器

解决方法:

ATV610、ATV340、ATV630、ATV930多段速设置,以4段速为例,DI3、DI4两个端子实现,速度分别为10HZ、15HZ、30HZ、20HZ。

键盘操作说明:按OK可以进入菜单及确认修改参数,按上下箭头或触摸滑动圆盘可以上下查找菜单,ESC是退出键,可以返回上层菜单。

设置方法如下:

进入完整设置菜单,找到通用功能,进入找到预设速度,进入找到2个预设频率设成DI3,4个预设频率设成DI4,预设速度2设成15,预设速度3设成30,预设速度4设成20。进入简单启动菜单,找到低速频率设成10。当DI3和DI4都是0信号,给定频率是10HZ,当DI3为1、DI4为0信号,给定频率是15HZ,当DI3为0、DI4为1信号,给定频率是30HZ,当DI3为1、DI4为1信号,给定频率是20HZ。