[Q&A]ATV610、ATV340、ATV630、ATV930命令与给定切换具体操作步骤?
问题描述:
ATV610、ATV340、ATV630、ATV930命令与给定切换具体操作步骤?所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器解决方法:
ATV610、ATV340、ATV630、ATV930命令与给定切换具体操作步骤如下:
假设本地AI1(0-10V)给定,DI1起停,远程AI3(4-20ma)给定,DI1起停,DI4切换远程给定。
键盘操作说明:按OK可以进入菜单及确认修改参数,按上下箭头或触摸滑动圆盘可以上下查找菜单,ESC是退出键,可以返回上层菜单。
参数设置如下:按OK键进入主菜单找到命令与给定值,然后按OK进入,然后找到参考频率通道一,然后按OK进入,选到AI1按OK确认修改,然后按退出键回到参考频率通道一,按向下箭头找到控制模式,然后按OK进入,选到组合通道,按OK确认修改,然后退到控制模式,按向下箭头找到频率切换分配,按OK键进入,选到DI4按OK确认修改,然后退到频率切换分配,按向下箭头找到参考频率通道2,按OK进入,找到AI3按OK确认修改。
是否有帮助?