我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630或ATV650变频器报DRYF是什么故障?

问题描述:
ATV630或ATV650变频器报DRYF是什么故障?

所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器

解决方法:

ATV630或ATV650变频器报DRYF是干泵运行错误。
故障原因:干泵监控功能检测到故障。注意:即使故障已经复位,在[干泵运行错误延时]DRYD时间结束前,也无法启动泵。
解决措施:
1、检查泵已充分泡水;
2、检查吸入管道有无漏气;
3、检查干泵监控功能参数的设置,参数路径:[完整设置]--[泵监测]--[干泵运行监控]。