我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV630面板柜门安装需要配哪些附件?
问题描述:
ATV630面板柜门安装需要配哪些附件

所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器

解决方法:

如果变频器本身带面板,只需要订购柜门安装套件VW3A1112和连接线缆VW3A1104R10(1米),VW3A1104R30(3米),VW3A1104R50(5米),VW3A1104R100(10米),连接线缆4种长度的,根据现场实际需求选择其中1根即可。

如果变频器本身不带面板,除了需要订购上面柜门安装套件和连接线缆,还需要订购面板VW3A1111。