我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630输出频率不能达到给定频率是什么原因?

问题描述:
ATV630输出频率不能达到给定频率是什么原因

所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器

解决方法:

ATV630输出频率不能达到给定频率一般出现电流限幅导致的,可以在运转过程中通过面板左上角显示状态来判断,显示CLI就表示达到电流限幅了。

解决措施:

1,检查负载和机械传动部分是否有异常;

2,检查电机额定参数设置是否准确;

3,可以将电机控制类型设置为U/F VC标准,并将IR补偿设置增大。