我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630、ATV930变频器过流保护怎么设置?

问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器过流保护怎么设置?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

过流保护属于瞬时电流保护,发生这些故障意味着变频器输出的瞬间电流超过了变频器的承受能力,容易对变频器的功率模块造成损坏或者已经造成了损坏。所以其故障的门槛值已经在变频器内写死了,不能修改,一旦变频器型号确定其过电流大小阀值就已经固定,不能通过变频器参数进行修改、关闭或规避。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。