我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630、ATV930变频器的接地线怎么接?

问题描述:
ATV630变频器的接地线怎么接?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630、ATV930变频器有要接3根接地线:输入接地线,输出接地线,保护接地线。

接地电缆的线径有要求如下:输入与输出的接地线缆的横截面与输入和输出线缆的横截面相同。保护接地电缆的最小横截面积为10mm² (AWG 8),对于AL电缆,则16mm² (AWG 6)。

保护接地接线时要注意:

1. 确保接地电阻小于或等于 1 欧姆。

2. 将多个变频器接地时,必须将每个变频器直接接地,如下图所示。

3. 将多个变频器接地时,请勿将接地线形成回路或将它们串联在一起,如下图所示。