恒压供水可以选用哪个系列的变频器?
问题描述:
恒压供水可以选用哪个系列的变频器?所属产品线:
变频器与软起动器解决方法:
恒压供水应用变频器选型时需要考虑2个方面:1. 实现恒压供水需要用到PID功能。2.适用于水泵。
只要有PID功能都可以实现恒压供水应用,目前在售的变频器系列中有PID功能的有:ATV12,ATV212, ATV310,ATV320,ATV340,ATV610,ATV630,ATV930。因此,ATV12,ATV212, ATV310,ATV320,ATV340,ATV610,ATV630,ATV930都可以实现恒压供水。其中, ATV610和ATV630适用于水泵,因此推荐用ATV610,ATV630系列。
ATV610的PID功能设置可以参考以下视频:
Video: 如何简单设置ATV610变频器PID功能参数?
ATV630的PID功能设置可以参考以下视频:
Video: 如何简单设置ATV630变频器PID功能参数?
是否有帮助?
需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。