我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV340、ATV930、ATV630、ATV610系列变频器能否加扩展卡增加模拟量输出通道的数量?
问题描述:
ATV340、ATV610、ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0系列变频器能否加扩展卡增加模拟量输出通道的数量?

所属产品线:
ATV340变频器; ATV610变频器; ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV340、ATV930、ATV630、ATV610系列变频器有I/O扩展卡,但是没有模拟量输出扩展功能。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。