ATV变频器和ATS软起动器通讯地址及通讯地址表下载链接是什么?
问题描述:
ATV变频器和ATS软起动器通讯地址及通讯地址表下载链接所属产品线:
变频器与软起动器解决方法:
以ATV630的MODBUS通讯为例,常用通讯地址如下:
命令控制字CMD地址是16#2135 = 8501,频率给定LFR地址是16#2136 = 8502,状态字ETA地址是16#0C81 = 3201,电机输出电流LCR地址是16#0C84 = 3204,电机输出频率RFR地址是16#0C82 = 3202。
在售变频器通讯地址表下载链接如下:
| ATV600(ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0)通讯地址表 | 下载 |
| ATV900(ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0)通讯地址表 | 下载 |
| ATV610通讯地址表 | 下载 |
| ATV340通讯地址表 | 下载 |
| ATV320通讯地址表 | 下载 |
| ATV310A通讯地址表 | 下载 |
| ATV12通讯地址表 | 下载 |
| ATV212通讯地址表 | 下载 |
停产变频器通讯地址表下载链接如下:
| ATV312通讯地址表 | 下载 |
| ATV32通讯地址表 | 下载 |
| ATV61通讯地址表 | 下载 |
| ATV71通讯地址表 | 下载 |
常用软起动器通讯地址表下载链接如下:
| ATS480通讯地址表 | 下载 |
| ATS48通讯地址表 | 下载 |
| ATS22通讯地址表 | 下载 |
是否有帮助?