工控产品合格证在哪里?
问题描述:
工控产品合格证在哪里?所属产品线:
变频器与软起动器解决方法:
工控产品合格证具体情况如下:
(1)国产产品有合格证,进口产品没有合格证,产品附件没有合格证。
(2)变频器ATV61、ATV71国产产品的合格证在包装箱的标签上,其它变频器和软起动的国产产品合格证在包装内;RXM国产产品在包装盒的标签上印有“产品合格 准予出厂”字样;负荷开关国产产品在说明书第一页上;接触器和热继电器国产产品合格证在包装盒内侧;XA2、XB2、XB5和XB7国产按钮有合格证,且印在包装上。
(3)单独提供合格证或者合格证缺失的问题,建议联系施耐德销售或工厂询问。
是否有帮助?