ATV630、ATV930变频器有输入电抗器、输出电抗器吗?
问题描述:
ATV630、ATV930变频器有输入电抗器、输出电抗器吗?所属产品线:
ATV御程系列ATV900变频器解决方法:
ATV630、ATV930以M3或N4结尾的变频器:
内置有直流电抗器与EMC滤波器,没有内置的输入电抗器或输出电抗器;并且也没有输入电抗器或输出电抗器附件可选。
ATV630、ATV930以Y6结尾的变频器:
内置有直流电抗器与EMC滤波器,没有内置的输入电抗器或输出电抗器,但有线路(输入)电抗器可选,安装在变频器的上游,用于要求谐波等级THDI为48%以内的应用场合。
ATV630、ATV930以N4结尾的变频器:
变频器进线侧有无源滤波器选件,功能可以使THDI降低到5%或10%以下。
ATV630、ATV930以M3和N4结尾的变频器:
变频器输出侧根据变频器到电机距离、电机电缆屏蔽还是非屏蔽、电机是否满足IEC60034-25标准以及限制电机端子上的过压现象等需求,有dv/dt滤波器、正弦滤波器、共模滤波器等附件可选。
ATV630、ATV930以Y6结尾的变频器:
变频器输出侧根据变频器到电机距离、电机电缆屏蔽还是非屏蔽、电机是否满足IEC60034-25标准以及限制电机端子上的过压现象等需求,有dv/dt滤波器、正弦滤波器等附件可选。
是否有帮助?