ATV630、ATV930变频器modbus控制启停,显示NST怎么操作?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器modbus控制启停,显示NST怎么操作?所属产品线:
ATV御程系列变频器解决方法:
第一种情况:变频器的控制模式处于组合通道或者隔离通道。通过modbus启停,会显示NST,这时需要往控制字8501(十进制)先发6,再发7,变频器就会显示RDY;此时先往频率字8502(十进制)里面写入频率,再往控制字8501(十进制)发15(16进制F)就可以运行,停止发7。
第二种情况:变频器的控制模式处于IO模式。控制类型为3线制。通过modbus启停,会显示NST,这时需要往控制字8501(十进制)里面发1,变频器就会显示RDY;此时先往频率字8502(十进制)里面写入频率,再往控制字8501(十进制)发3就可以运行,停止发1。
以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?