我们今天能为您提供什么帮助?

变频器在什么情况下需要加制动电阻?

问题描述:
变频器需要加制动电阻的两种情况

所属产品线:
变频器与软起动器

解决方法:

制动电阻主要是为了解决电机在运行或者减速过程中,电机处在发电状态导致变频器直流母线电压升高。一般下面两类应用需要加制动电阻,第一种是设备正常运行过程中存在电机被负载拖动的情况,例如起重提升类负载在吊着重物下降;另外一种是负载惯性较大,又需要快速停车的负载,例如离心机。

制动电阻需要接在变频器的制动单元上,没有内置或者外接制动单元的变频器不能直接接制动电阻。