问题描述:
LTMEV40*模块本体需要单独供电吗?所属产品线:
TeSys T 电动机管理系统解决方法:
LTMEV40*是LTMR控制器的扩展模块,型号有LTMEV40BD、LTMEV40FM,通过电缆LTMCC004或者LU9R03将两者相连后由LTMR控制器供电,不需要单独为它接供电电源,但它们的逻辑输入分别要接入DC24V、100...240 VAC。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
LTMEV40*是LTMR控制器的扩展模块,型号有LTMEV40BD、LTMEV40FM,通过电缆LTMCC004或者LU9R03将两者相连后由LTMR控制器供电,不需要单独为它接供电电源,但它们的逻辑输入分别要接入DC24V、100...240 VAC。
是否有帮助?