我们今天能为您提供什么帮助?

Tesys T选型及通讯功能应用中需要注意哪些问题?

问题描述:
Tesys T选型及通讯功能应用中需要注意哪些问题?

所属产品线:
TeSys T 电动机管理系统

解决方法:

1 Tesys T的选型


1.1 Tesys T是一种电机管理控制器,必须与断路器和接触器配合使用。


1.2 Tesys T控制器根据通讯协议分为六类,即Modbus协议的LTMR**M**系列,CANopen协议的LTMR**C**系列,DeviceNet协议的LTMR**D**系列,Profibus DP协议的LTMR**P**系列,以及Ethernet TCP/IP、Modbus TCP/IP协议的LTMR**E**系列。


1.3当电机电流范围在0.4~100A以内,通过控制器本体内置的电流互感器测量三相电流;电流范围100A~810A则需外加电流互感器,此时控制器仅允许电流互感器次级的电流为5A或1A,即只能与LTMR08**配合使用。

1.4 如果需要高于内部接地故障检测精度时,选用外部接地故障互感器,测量精度20mA~10A;如果需要电压和功率保护及测量功能,需添加扩展模块LTMEV40**;如果需要本地控制、组态数据及实时监视,则可选择终端XBTN401(一对一或一对多应用) 或专用操作终端LTMCUC (一对一应用) ;此外还可以使用组态软件Somove进行配置。


2  Tesys T的控制功能


2.1 Tesys T控制器为电机提供两种方式控制控制器输出运行:通过本地接线端子或HMI的本地模式和通过接入网络的PLC或DCS的远程模式控制。

2.2 Tesys T控制器提供了过载、独立、可逆、双速、双速预定义操作模式,在这五种预定义模式中对一些输入输出的逻辑关系进行了定义,此外用户还可选择自定义模式,自己编程定义输入输出逻辑关系;控制器提供了三种故障复位模式有效地管理故障,其中包括操作者可操作控制器上的按钮、本地HMI或逻辑输入I5进行手动复位,也可在配置软件中设定故障组(最多3组)进行故障自动复位,还可以通过网络PLC命令远程复位。


3 Tesys T的通讯功能


Tesys T通讯功能是其标准配置,目前具有Modbus、CANopen、DeviceNet、Profibus DP、EthernetTCP/IP、ModbusTCP/IP六种协议。

选型时用户根据自己所需要的通讯功能确定型号。控制器具有RJ45网络通讯端口(Modbus通讯)或SUB-D9(用于Profibus DP和CANopen通讯)和网络接线端子, DeviceNet仅提供网络接线端子。网络端口通讯参数可通过HMI或配置软件设定,Tesys T控制器本身无设置拨码开关。