我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]变频器ATV12*H*与ATV12*P*有什么区别?

问题描述:
变频器ATV12*H*与ATV12*P*有什么区别?

所属产品线:
ATV12变频器

解决方法:

ATV12变频器有ATV12*H*、ATV12*P*,例如ATV12P075M2 和ATV12H075M2 ,它们的区别如下:

含有H的型号:带有散热器的变频器, 用于普通工作环境和带有风机冷却的机柜 ;

含有P的型号:带有基座的变频器, 用于安装在设备框架上, 框架的表面应能散热 。