ATV12变频器有自带面板吗?
问题描述:
ATV12变频器要配面板吗?所属产品线:
ATV12变频器解决方法:
ATV12自带简易面板,显示英文代码,可以实现面板起停和调速。如果需要柜门安装面板,需要订购远程显示终端和连接电缆。
远程显示终端有以下2种:VW3A1006和VW3A1007。VW3A1006:IP54 。VW3A1007:IP65。都是显示英文代码。
连接电缆型号有:VW3A1104R10:1米,VW3A1104R30:3米。
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。