我们今天能为您提供什么帮助?

ATV12变频器PID控制中过程值和反馈值与PID反馈标定系数(Fbs)有什么样的关系?

问题描述:
ATV12变频器PID控制中过程值和反馈值与PID反馈标定系数(Fbs)有什么样的关系?

所属产品线:
ATV12变频器

解决方法:

假设恒压供水应用,现场的压力表量程是0-10公斤,模拟量类型0-10V,PID给定采用内部给定。

ATV12变频器反馈标定系数Fbs设置为1,那么反馈值0-10公斤对应过程值是0-100的百分数。客户要稳定压力在5公斤,内部给定值rPI设置为50即可。

ATV12变频器反馈标定系数Fbs设置为2,那么反馈值0-10公斤对应过程值是0-50的百分数。客户要稳定压力在5公斤,内部给定值rPI设置为25即可。